This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:SFRA 相关变量

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833204/tms320f28034-sfra-related-variable

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

根据以下应用手册、我的客户测试了不带 GUI 的 SFRA:

第7部分: 使用不带 SFRA GUI 集成的 SFRA

//---- SFRA 相关变量---
浮点 PlantMagVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float plantPhaseVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float olMagVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float olPhaseVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float freqVect[SFRA_FREQ_LENGTH];

他们读出了上面的变量、freqVect 很好、但是对于 MagVect、PhaseVect、这个数字非常大(数千个)。

因此、他们想知道该数字是否正确、

如果正确、我们是否有一个公式将 MagVect 数转换为下面显示的实际幅度(db)数?

我们是否有用于将 PhaseVect 数转换为实际相位(deg)数的公式、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所指向的文档不支持 F28034x、并且仅支持 DP SDK 器件。  

    我在这里为 F28034x 上的 STB 提供了一些转换步骤、  

    要问的问题很少

    1.连接到 GUI 时是否获得正确的数据(排除软件集成问题)

    2. F28034x 中的数字也将是 Q 格式,他们是否选择了合适的 Q?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/470307