Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, LM1117
主题中讨论的其他器件: LM1117
我使用 tms320f28035,某些电路板突然 启动高电流大约为1安@ 3.3V
微控制器会变得非常热且出现异常行为
则必须更换新的微控制器
在10块电路板上实现约20 uC 的性能
我不知道怎么了?
稳压器 LM1117-3.3伏、带1000 μ F 电容和许多100nF、10 μ F 电容
有人有这样的经验?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, LM1117
我使用 tms320f28035,某些电路板突然 启动高电流大约为1安@ 3.3V
微控制器会变得非常热且出现异常行为
则必须更换新的微控制器
在10块电路板上实现约20 uC 的性能
我不知道怎么了?
稳压器 LM1117-3.3伏、带1000 μ F 电容和许多100nF、10 μ F 电容
有人有这样的经验?
仅 XRS 引脚上拉至 v3.3、不使用"微控制器监控电路"芯片 MCP130T
没有芯片会使这变得困难?
此 uC 是否对低电压敏感?
[引用 user="mosi Heydar"]我使用标准值、如 TMX320_P28027.pdf'
我看不到以上是什么。
[引用 user="mosi Heydar"]
仅 XRS 引脚上拉至 v3.3、不使用"微控制器监控电路"芯片 MCP130T
没有芯片会使这变得困难?
[/报价]
可以只使用一个介于2.2K 欧姆和10K 欧姆之间的上拉电阻器。 为了进行噪声滤波、建议在 XRSn 和 VSS 之间连接一个电容器。 您不需要外部监控器、但可以使用外部监控器。
[引用 user="mosi Heydar"]此 uC 是否对低电压敏感?[/quot]
此 uC 具有一组"建议运行条件"、可在数据表的表5.4中找到。 该表详细介绍了最小和最大电源电压。 长时间在这些条件之外运行可以缩短器件的寿命。 同一数据表中还有一个"绝对最大额定值"表、如果超过这些条件、器件可能会继续运行、但在某些容量下会损坏。
此致、
Cody