This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:有什么问题? tms320f28035变得很热。

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848796/tms320f28035-whats-problem-tms320f28035-gets-very-hot

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: LM1117

我使用 tms320f28035,某些电路板突然 启动高电流大约为1安@ 3.3V
微控制器会变得非常热且出现异常行为

则必须更换新的微控制器
在10块电路板上实现约20 uC 的性能

我不知道怎么了?

稳压器 LM1117-3.3伏、带1000 μ F 电容和许多100nF、10 μ F 电容

有人有这样的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSI、

    我想您损坏了一个器件。 当器件在其数据表中记录的值之外运行时、通常会发生这种情况。 您将需要评估您的电路。

    有时、损坏也可能由 ESD 造成。

    对于3.3V 稳压器、LM1117应该是可以的。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TMX320_P28027.pdf 等标准值

    仅 XRS 引脚上拉至 v3.3、不使用"微控制器监控电路"芯片 MCP130T

    没有芯片会使这变得困难?

    此 uC 是否对低电压敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mosi Heydar"]我使用标准值、如 TMX320_P28027.pdf'

    我看不到以上是什么。

    [引用 user="mosi Heydar"]

    仅 XRS 引脚上拉至 v3.3、不使用"微控制器监控电路"芯片 MCP130T

    没有芯片会使这变得困难?

    [/报价]

    可以只使用一个介于2.2K 欧姆和10K 欧姆之间的上拉电阻器。 为了进行噪声滤波、建议在 XRSn 和 VSS 之间连接一个电容器。 您不需要外部监控器、但可以使用外部监控器。

    [引用 user="mosi Heydar"]此 uC 是否对低电压敏感?[/quot]

    此 uC 具有一组"建议运行条件"、可在数据表的表5.4中找到。 该表详细介绍了最小和最大电源电压。 长时间在这些条件之外运行可以缩短器件的寿命。 同一数据表中还有一个"绝对最大额定值"表、如果超过这些条件、器件可能会继续运行、但在某些容量下会损坏。

    此致、
    Cody