尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
数据表中的下图。
SOC0和 SOC1之间的"6 ADCCLKs"是固定的还是随 ACQPS 设置而变化?
黄维恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
数据表中的下图。
SOC0和 SOC1之间的"6 ADCCLKs"是固定的还是随 ACQPS 设置而变化?
黄维恩
韦恩、
转换器始终需要13个周期来转换采样电压、我们可以使用上图来做的是在当前转换完成之前放置下一个采样7个周期、以便在多次转换时恢复一定的速度。
因此、第一次转换将占用全部23个 ADC 时钟周期进行转换、但如您所述、后续转换将每16个周期进行一次。 这假定 ADC 在任何电流转换完成之前被触发、这样就不会有任何"死区"周期。
假设与上述连续转换为16周期@60MHz 3.75MSPS 或@30MHz 1.875MSPS、则有效采样率。
最棒的
Matthew