This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:SOC0至 SOC1之间的 ADCCLK 是固定的还是变化的?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848555/tms320f28069-the-adcclks-between-soc0-to-soc1-is-fixed-or-varied

器件型号:TMS320F28069

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

数据表中的下图。

SOC0和 SOC1之间的"6 ADCCLKs"是固定的还是随 ACQPS 设置而变化?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    对于 ADCNONOVERLAP = 0 (这是默认值)的设置、这6个周期是固定的、因为 ADC 的初始阶段在该6个周期完成之前不准备好对下一个转换进行采样。  这由 ADC 控制逻辑自动处理。

    如果您的客户选择使能 ADCNONOVERLAP 位= 1、那么采样之间的最小间隔时间将延长到完整的13个周期(图中所示为6+7)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    因此、如果用户选择 ACQPS = 9 (S/H 为10 ADCCLK)和 ADCNONOVERLAP = 0 (这是默认值)、则 ADC 采样率应为:S/H +转换时间将为16个 ADCCLK 周期(上面的固定6 + 10 (ACQPS+1)))、因为13次转换是并行的。

    我的理解是否正确?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    转换器始终需要13个周期来转换采样电压、我们可以使用上图来做的是在当前转换完成之前放置下一个采样7个周期、以便在多次转换时恢复一定的速度。

    因此、第一次转换将占用全部23个 ADC 时钟周期进行转换、但如您所述、后续转换将每16个周期进行一次。  这假定 ADC 在任何电流转换完成之前被触发、这样就不会有任何"死区"周期。

    假设与上述连续转换为16周期@60MHz 3.75MSPS 或@30MHz 1.875MSPS、则有效采样率。

    最棒的
    Matthew