Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、
您好:
我们有一 个基于 C2000 DSP 的旧远程计量系统、 并将对其进行一些升级。 原始项目是在2015年底使用 controlSUITE 提供的软件包进行设计的。 现在、我们计划使用 C2000Ware 代替它。
我们有关于移植的几个问题:
device_support 库 API 是否兼容? 我们能否直接将这些库文件从 controlSUITE 更改为 C2000Ware?
开发套件的支持文件在哪里? 在 C2000Ware 中、我无法看到它们。