This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:有关将项目从 controlSUITE 移植到 C2000Ware 的一些问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830881/c2000ware-some-questions-on-porting-projects-from-controlsuite-to-c2000ware

器件型号:C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好:

我们有一 个基于 C2000 DSP 的旧远程计量系统、 并将对其进行一些升级。 原始项目是在2015年底使用 controlSUITE 提供的软件包进行设计的。 现在、我们计划使用 C2000Ware 代替它。

我们有关于移植的几个问题:

 device_support 库 API 是否兼容? 我们能否直接将这些库文件从 controlSUITE 更改为 C2000Ware?

 开发套件的支持文件在哪里?  在 C2000Ware 中、我无法看到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用用户="SharryWang "]

     device_support 库 API 是否兼容? 我们能否直接将这些库文件从 controlSUITE 更改为 C2000Ware?

     开发套件的支持文件在哪里?  在 C2000Ware 中、我无法看到它们。

    [/报价]

    1.是的,它们在结构方面是兼容的,但可以对内容进行更新,以适应错误修复和增强。

    是否有专门的设备?

    2.它们位于板/下

    请查看 表1。 将 controlSUITE 更改为 C2000Ware\docs\controlSUITE_to_c2000Ware_guide.pdf 中的 C2000Ware 根目录

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我们使用的是 F28377D。

    我已经检查 了 c2000ware\boards 的文件夹、但这里看起来套件的数量 远低于 controlSUITE\development_kits 中的数量。 BOOSTXL_POSMGR 就是我们需要的那种。  我们想知道其库(如 endat22等)是否已升级。  我甚至怀疑 c2000ware 中是否有参考库。

    C2000ware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我正在搜索 TIDM-SOMPLC-FCC (FW、ZeroConfigureGUI 等)的参考文件。 它也是我们在仪表中使用的组件。 但您的网站中的链接 已失败。

    您知道谁负责该套件吗?  我还有其他的事要跟他商量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 c2000ware 中直接使用较新的文件覆盖原始文件、它可以正常工作!

    至于 position_manager lib、由于 收到您的进一步回复、我们放弃了查找升级。