This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831038/ccs-tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
请为我们提供指导
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 ConfigCpuTimer 函数第二个参数应等于 CPU 频率。

    否 无法通过调用此函数来更改 CPU 频率。

    编写此示例时可能出错。 我将在这里报告。

    请使用参考\C2000Ware_X_XX_XX\device_support\f2837xd\examples\CPU1\CPU_timers\cpu01  

    用于配置 CPU 定时器。

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此函数中第二个和第三个参数之间的关系是什么?
    该功能在计时器相关应用中发挥什么作用???
    因为在每个示例中,此函数的第二个和第三个参数采用不同的值???
    您能简要说明一下此功能吗????
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此函数将所选计时器初始化为 "freq"和"period"参数指定的周期。

    在每个示例中、它们根据所需的周期配置计时器。

    正如我在前一个帖子中提到的、请了解 CPU_TIMERS 示例。 修改一些参数以了解如何配置这些参数。 请参阅 TRM 中的 CPU 计时器部分。

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    什么是 TRM??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 是指技术参考手册。 您可以在 中找到《F28379D 技术参考手册》  

    谢谢、

    Katta