This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:F28M36x controlCARD R1.1芯片替代产品、C28 DSP 是一款砖型产品

Guru**** 2536400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848286/f28m36p63c2-f28m36x-controlcard-r1-1-chip-replacement-c28-dsp-is-bricked

器件型号:F28M36P63C2

你好

我有一个带 F28M36P63C2ZWTT 芯片的 F28M36x controlCARD R1.1。

我已经欺骗了芯片(C28部件)、不确定如何操作、但我无法再对其进行闪存编程。 我已经搜索了很多关于这个主题的主题,其他人也有类似的不可解决的问题。

是否可以仅更换 F28M36P63C2ZWTT 芯片、因为电路板的其余部分正常? 这可以很容易地完成吗?

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niels、

               这绝对是*可能的*。 “相当容易”是非常主观的。 这是一 个289焊球细间距球栅阵列封装。 虽然从 PCB 上移除相对容易、但更换器件的焊接难度较高、因此需要大量的焊接专业知识。 如果您可以使用资源(表面贴装焊接工作站和精通拆卸/更换细间距 BGA 部件的技术人员)、则可以这样做。 您需要权衡更换部件的成本和拆卸/更换的人工成本、然后拨打电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh

    感谢您的回答。 我将对其进行研究。

    此致、Niels