请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 你好
我有一个带 F28M36P63C2ZWTT 芯片的 F28M36x controlCARD R1.1。
我已经欺骗了芯片(C28部件)、不确定如何操作、但我无法再对其进行闪存编程。 我已经搜索了很多关于这个主题的主题,其他人也有类似的不可解决的问题。
是否可以仅更换 F28M36P63C2ZWTT 芯片、因为电路板的其余部分正常? 这可以很容易地完成吗?
此致、Niels