This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Instaspin 实验11e (霍尔传感器启动、过渡到快速)问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828241/tms320f28027f-instaspin-lab-11e-hall-sensor-start-up-with-transition-to-fast-question

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8312

尊敬的 TI 团队:

众所周知、只有 F2806xF 和 Boost8301或 Boost8305支持 Instaspin Lab 11e、   

我是否可以修改代码并更改为使用 F28027F 来实现此 LAB11e?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果对于 F2806xF 三个霍尔信号有单独的 GPIO、项目也可以支持 F2802xF。 我们没有为 F2802x 提供此类实验、因为 F2802x Launchpad 上没有用于霍尔传感器的 GPIO 和接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    非常感谢您的回复、

    好的、我将学习 Lab11e 并尝试在 F28027F 中测试此函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    为什么 TI 未将 F28027F 和 DRV8312 EVM 用于 Lab11e?

    它具有用于 F28027的霍尔传感器 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 它只是在一些实验中展示了 C2000控制器的算法、因此并非所有 EVM 套件都受支持、仅限于资源。