This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PLC-PLCLITE:是否有人可以为我提供旧版本的 PLC Lite Stack?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826676/ti-plc-plclite-can-someone-provide-me-an-old-version-of-plc-lite-stack

器件型号:TI-PLC-PLCLITE

我还记得以前有一个旧版本的 PLC Lite 堆栈、它提供开源 MAC 层和 CSL 层。 对于应用程序开发而言、它更具灵活性、但在较新版本中、所有层都位于库中。

请注意、我了解 TI 不会推广这些堆栈。 我对此非常满意、我接受缺乏技术支持的情况。

那么、有人能否为我提供具有开源 MAC 层和 CSL 层的旧版 PLC Lite 堆栈?

我的意思是 ,由於这些旧版本过去已向公众开放,是否合理地规定呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在回答时、让您知道我们已收到并分配了 TI 内部的此类问题。  我将在7月8日星期三之前回复最新消息。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否用您正在使用的 PLC Lite 版本回复、或者回复您使用的是开源版本。

    为清楚起见、该封装是完整源码还是采用 SDK 格式?

    可通过此处的 My Secure SW Request 链接获取 SDK:  

    这是最新发布在 TI.com 上的版本4.0.0.5。

    请告诉我上述内容是否有效、或者您需要其他开放源代码版本。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要 SDK、而不是完整的源代码版本。

    此外,当时它被称为 DevelopmentPackage,其中包含 PHY 和 HAL 的库。 但其他功能是开源的、这为开发提供了灵活性。

    我记得它是 PLC Lite v3.0.0.0的早期版本。 它是 TI PLC lite 2.x.x.x、我不记得确切的数字、但我记得它的下一个版本是 PLC Lite v3.0.0.0。

    您能否同时为我提供 PLC Lite v3.0.0.0的早期版本和 PLC Lite v3.0.0.0的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问有没有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要 SDK、我建议您尝试 V4.0.0.5、在您的申请获得我们出口控制团队的批准后、我们可以将其提供给您。

    访问此处  

    并填写所需信息。  我通常需要几天的时间来进行审核和批准。  在我看到批准后、我将授予对下载链接的访问权限。  您可以回复此主题、让我知道您已完成上述操作、以便我可以查看状态。

    在您能够评估它之后、我们可以看到我们是否需要尝试找到更旧的3.x.x.x 版本。  我已经了解了我可以访问 TI 内部的主要内容、而4.x.x.x 系列是我唯一可以自行找到的内容。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经获得了4.0.0.5的版本、但它只提供".out"文件、无法处理我的情况。

    您能否为我提供一些 v4.0.x.x 的早期版本、如 v4.0.0.0?

    我将测试该版本是否能解决我的问题。

    顺便说一下、如何申请完整源代码版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    我现在看到问题、我的安全软件的下载指向一个精简的文件集。  我看到您已经可以访问 PLC Lite My Secure 软件下载。   

    我将努力纠正下载源、我不确定服务器识别新文件需要多长时间; 我将在本地测试此内容、一旦我确认文件正确、我将回复、您应该能够使用您已获得更正文件的相同下载链接。

    无论如何、我都会更新线程 tomm。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    如果您仍有上一次访问授权的下载链接、请继续并重试。  您应该会看到一个包含所需内容的新文件。

    如果情况不是这样,请告诉我。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了。

    这正是我想要的。

    非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patate、

     很抱歉再次给您带来麻烦、我想评估我系统中 G3/PRIME 的性能、并且我已经填写了 PRIME/G3 SDK 的所需信息。  您能否授予我访问 这些下载链接的权限? 我只需要 SDK、我想进行对比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    我看到您的出口管制申请获得批准、并已授予对上述 SDK 的访问权限。   

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rate、

       是的、我现在获得了下载链接。 但  有一个小问题。 PLC-PRIME 似乎有两个版本的 SDK、一个是 TI-PLC-PRIME SN-F28PLC84 (版本7.10.1.0)、另一个是较新版本的 TI-PLC-PRIME SN (版本8.1.1.0)。 您授予我的 PRIME SDK 版本是 TI-PLC-PRIME SN-F28PLC84 (版本7.10.1.0)、是否可以获取更新版本(TI-PLC-PRIME SN (版本8.1.1.0))?

       我之前都向他们提出过要求、因为当时我不知道他们之间的区别 、我是否需要再次提出要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rate、
       我已向 TI-PLC-PRIME SN (SDK v8.1.1.0)提出申请、并已获得 TI 出口管制部门的批准。
       虽然我在最终系统中使用 TI-PLC-Lite PHY、但我想比较不同传输条件下不同方案(G3/PRIME/Lite)的性能、以便更清楚地了解我的系统的特性。 我正在尝试使用最新版本 来尽量减少早期版本中错误对结果的影响。 这就是我提出这一要求的原因。 我知道我已经在这些 SDK 上多次困扰您、但我相信 这将是最后一次。
       那么、您能否授予我对 TI-PLC-PRIME SN (SDK v8.1.1.0)的访问权限?
       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的请求是否得到了满足?