器件型号:TI-PLC-PLCLITE
我还记得以前有一个旧版本的 PLC Lite 堆栈、它提供开源 MAC 层和 CSL 层。 对于应用程序开发而言、它更具灵活性、但在较新版本中、所有层都位于库中。
请注意、我了解 TI 不会推广这些堆栈。 我对此非常满意、我接受缺乏技术支持的情况。
那么、有人能否为我提供具有开源 MAC 层和 CSL 层的旧版 PLC Lite 堆栈?
我的意思是 ,由於这些旧版本过去已向公众开放,是否合理地规定呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TI-PLC-PLCLITE
我还记得以前有一个旧版本的 PLC Lite 堆栈、它提供开源 MAC 层和 CSL 层。 对于应用程序开发而言、它更具灵活性、但在较新版本中、所有层都位于库中。
请注意、我了解 TI 不会推广这些堆栈。 我对此非常满意、我接受缺乏技术支持的情况。
那么、有人能否为我提供具有开源 MAC 层和 CSL 层的旧版 PLC Lite 堆栈?
我的意思是 ,由於这些旧版本过去已向公众开放,是否合理地规定呢?
您能否用您正在使用的 PLC Lite 版本回复、或者回复您使用的是开源版本。
为清楚起见、该封装是完整源码还是采用 SDK 格式?
可通过此处的 My Secure SW Request 链接获取 SDK:
这是最新发布在 TI.com 上的版本4.0.0.5。
请告诉我上述内容是否有效、或者您需要其他开放源代码版本。
最棒的
Matthew
我只需要 SDK、而不是完整的源代码版本。
此外,当时它被称为 DevelopmentPackage,其中包含 PHY 和 HAL 的库。 但其他功能是开源的、这为开发提供了灵活性。
我记得它是 PLC Lite v3.0.0.0的早期版本。 它是 TI PLC lite 2.x.x.x、我不记得确切的数字、但我记得它的下一个版本是 PLC Lite v3.0.0.0。
您能否同时为我提供 PLC Lite v3.0.0.0的早期版本和 PLC Lite v3.0.0.0的版本?
如果您只需要 SDK、我建议您尝试 V4.0.0.5、在您的申请获得我们出口控制团队的批准后、我们可以将其提供给您。
访问此处
并填写所需信息。 我通常需要几天的时间来进行审核和批准。 在我看到批准后、我将授予对下载链接的访问权限。 您可以回复此主题、让我知道您已完成上述操作、以便我可以查看状态。
在您能够评估它之后、我们可以看到我们是否需要尝试找到更旧的3.x.x.x 版本。 我已经了解了我可以访问 TI 内部的主要内容、而4.x.x.x 系列是我唯一可以自行找到的内容。
最棒的
Matthew
您好、Rate、
是的、我现在获得了下载链接。 但 有一个小问题。 PLC-PRIME 似乎有两个版本的 SDK、一个是 TI-PLC-PRIME SN-F28PLC84 (版本7.10.1.0)、另一个是较新版本的 TI-PLC-PRIME SN (版本8.1.1.0)。 您授予我的 PRIME SDK 版本是 TI-PLC-PRIME SN-F28PLC84 (版本7.10.1.0)、是否可以获取更新版本(TI-PLC-PRIME SN (版本8.1.1.0))?
我之前都向他们提出过要求、因为当时我不知道他们之间的区别 、我是否需要再次提出要求?
您好、Rate、
我已向 TI-PLC-PRIME SN (SDK v8.1.1.0)提出申请、并已获得 TI 出口管制部门的批准。
虽然我在最终系统中使用 TI-PLC-Lite PHY、但我想比较不同传输条件下不同方案(G3/PRIME/Lite)的性能、以便更清楚地了解我的系统的特性。 我正在尝试使用最新版本 来尽量减少早期版本中错误对结果的影响。 这就是我提出这一要求的原因。 我知道我已经在这些 SDK 上多次困扰您、但我相信 这将是最后一次。
那么、您能否授予我对 TI-PLC-PRIME SN (SDK v8.1.1.0)的访问权限?
谢谢你。