This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:具有无传感器 BLDC 的 DRV8312

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830156/ccs-drv8312-69m-kit-drv8312-with-sensorless-bldc

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我有 DRV8312-69M-KIT、我想使用无传感器梯形方法运行 BLDC。

我使用了随用于 DRV8312-C2-KIT 的 ControlSuit 提供的代码

C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensorless

我将存储器更改为这个

FPUTABLES:origin = 0x3FD590,length = 0x0006A0 //引导 ROM 中的 FPU 表*/
IQTABLES:origin = 0x3FDC30,length = 0x000B50 //引导 ROM 中的 IQMath 表*/
IQTABLES2:origin = 0x3FE780,length = 0x00008C //*引导 ROM 中的 IQMath 表
启动 ROM 中的 origin = 0x3FE80C、length = 0x0000AA /* IQ Math 表* 

我有3个问题:

1 -使用套件测试固件后、电机无法平稳运行。

2-监视变量的 Java 脚本文件已损坏

3 -也是固件支持速度反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您使用的构建级别是什么? 请按照应用指南设置"BLDC_Sensorless-Settings.h"中的构建级别。

    2.这是一个旧版本、不会针对最新的 CCS 和工程进行更新。 请尝试以下文本。

    //AddWatchWindowVars_F2806x.js
    //添加监视窗口变量

    expRemoveAll();
    expAdd("EnableFlag",getNatural ());
    expAdd("IsrTicker",getNatural ());
    expAdd ("SpeedRef"、getFloat());
    expAdd ("dlog.prescalar"、getNatural ());
    expAdd("SpeedLoopFlag", getNatural ());
    expAdd("ILoopFlag", getNatural ());
    expAdd ("CmtnPeriodTarget"、getNatural ());
    expAdd ("DFuncDesire"、getQValue (15));
    expAdd ("pid1_spd.term.out"、getFloat());
    expAdd ("speed1.Speed"、getFloat());
    expAdd("speed1.SpeedRPM",getNatural ());
    expAdd ("CurrentSet"、getFloat());
    expAdd ("pid1_IDC.term.out"、getFloat());
    expAdd ("pid1_IDC.term.Ref"、getFloat());
    expAdd ("pid1_IDC.term.fbk"、getFloat());
    expAdd ("DCBus_Current"、getFloat());
    expAdd ("DfuncTesting"、getQValue (15));
    expAdd ("BemfA_offset"、getFloat());
    expAdd ("BemfB_offset"、getFloat());
    expAdd ("BemfC_offset"、getFloat());
    expAdd ("IDC_offset"、getFloat());

    3.如第1项所述,构建级7支持速度闭环控制。