尊敬的团队:
希望你们做得好。 我非常需要您的帮助。 我正在使用 TIEVM-HV-1PH-DCAC 作为并网逆变器。 默认情况下、该器件已设置为60Hz、110Vrms 和380Vdc、可能起作用。 但是、我需要以50Hz 的频率运行逆变器。 我已经尝试了很多针对这种情况设计一个合适的控制器(基于我无法更改 LCL 滤波器的事实)。 但是、由于逆变器的有源阻尼(滤波器谐振频率下的陷波滤波器)的影响、我无法设计合适的控制器。 对于任何额定功率和输入输出电压、是否有50 Hz 的默认控制器? 如果是、我该怎么做?
提前非常感谢您的帮助。
祝你一切顺利