This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:文件"rts2800_fpu32.lib"以及设置 C2000链接器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829506/ccs-tms320f28379d-file-rts2800_fpu32-lib-and-setting-c2000-linker

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
基于 C2000ware\C2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2837xd\docs\F2837xD_dev_user_guide 以创建新项目、我添加 common\cmd 和 headers\cmd、然后添加 rts2800_fpu32.lib、2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 和 f28xD_libc.cmd;最后删除 rts2837xD_BIOS_libc.lib


但是、当编译工程时、我会遇到一些错误、如下图所示。
1 -如何修复这些错误?
2-何时应使用"libc.a"、何时应使用"rts2800_fpu32.lib"??(我不知道运行时支持的含义!!)

下图显示了我对链接器的设置、而第二幅图片显示了错误。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只需检查它是否存在环境问题,您是否可以尝试导入现有示例项目并生成?

    libc.a 类似于右库的索引。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。我可以导入 C2000Ware 示例并顺利编译。然后在 Launchpad 上写入并运行程序。但在创建新工程时 会出现此错误。

    您是否有任何解决方案来解决这些错误???

    谢谢。

    
    

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您尝试执行的主代码是什么?

    您是否添加了除此代码段中指定的库以外的任何其他库等?

    您能否查看以下链接以获得一些指导?

    此致。