Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN
您好!
我有 TMDSHVMTRINSPIN、F28069M 控制卡和311v、1000W PMSM。
我成功地使用 GUI Composer 旋转、我获得了电机的参数。但当我 根据指南逐步运行 lab02b 时、他发现电机参数远不正确、电机不旋转。
此致
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
您好!
我有 TMDSHVMTRINSPIN、F28069M 控制卡和311v、1000W PMSM。
我成功地使用 GUI Composer 旋转、我获得了电机的参数。但当我 根据指南逐步运行 lab02b 时、他发现电机参数远不正确、电机不旋转。
此致
杨
1.根据电机规格更改识别参数。
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)//在电机识别期间、用于 Rs 估算的最大电流(安培、浮点数)、10-20%额定电流
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)//在电机识别期间、用于 LS 估算的最大电流(负电流、浮点数)、只需足够的时间即可启用旋转
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (3.82)//关键:在 ID 和运行时使用、设置所提供速度 PI 控制器向 IQ 控制器输出的最大电流命令的限制
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)//在电机识别期间、最大命令速度(Hz、浮点)、额定电流~10%
2.使用 lab01b 和 lab01c 验证硬件是否正常工作。 逆变器似乎没有任何电机电压输出、请确保为此套件导入了正确的相关实验项目。