This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行 lab02b 项目时、TMS320F28069F:TMDSHVMTRINSPIN 参数不正确

Guru**** 2554060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826427/tms320f28069f-tmdshvmtrinspin-parameters-are-not-correct-when-running-lab02b-project

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

您好!

我有 TMDSHVMTRINSPIN、F28069M 控制卡和311v、1000W PMSM。

我成功地使用 GUI Composer 旋转、我获得了电机的参数。但当我 根据指南逐步运行 lab02b 时、他发现电机参数远不正确、电机不旋转。

我不知道问题是什么。 可以帮帮我吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 instaSPIN 实验室指南逐步识别和运行电机、好像您没有将"gMotorVars.Flag_Run_Identify"设置为"1"来启动电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我逐步遵循 instaSPIN 实验室指南、按照指南操作并将  "gMotorVars.Flag_Run_Identity" 选项设置为1、 "gMotorVars.Flag_Run_Identity" 为0、因为识别过程已运行(我认为)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据电机规格更改识别参数。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)//在电机识别期间、用于 Rs 估算的最大电流(安培、浮点数)、10-20%额定电流
    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)//在电机识别期间、用于 LS 估算的最大电流(负电流、浮点数)、只需足够的时间即可启用旋转
    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (3.82)//关键:在 ID 和运行时使用、设置所提供速度 PI 控制器向 IQ 控制器输出的最大电流命令的限制
    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)//在电机识别期间、最大命令速度(Hz、浮点)、额定电流~10%

    2.使用 lab01b 和 lab01c 验证硬件是否正常工作。 逆变器似乎没有任何电机电压输出、请确保为此套件导入了正确的相关实验项目。