请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28076 工具/软件:Code Composer Studio
在 C2000 Ware 中、文件 F2807x_ePWM.c 中为 ePWM 设置 GPIO 的函数对于 ePWM 9至 ePWM 12不正确。
这些 PWM 还需要对缺失的 GPAGMUX2寄存器进行编程。
我看到2.00.00.03版中仍然存在此问题
谢谢你
Maurizio Rusconi