This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28076:C2000 Ware ePWM 9-12编程错误

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847404/ccs-tms320f28076-c2000-ware-epwm-9-12-programming-error

器件型号:TMS320F28076

工具/软件:Code Composer Studio

在 C2000 Ware 中、文件 F2807x_ePWM.c 中为 ePWM 设置 GPIO 的函数对于 ePWM 9至 ePWM 12不正确。

这些 PWM 还需要对缺失的 GPAGMUX2寄存器进行编程。

我看到2.00.00.03版中仍然存在此问题

谢谢你  

Maurizio Rusconi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的介绍。 这将在下一个版本中修复。 您可以参阅 f2838x_ePWM.c 以了解正确的配置。

    谢谢

    Vasudha