This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1007:GUI Composer Runtime v1.0和 CCS v9

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, SFRA, POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826298/ccs-tidm-1007-gui-composer-runtime-v1-0-and-ccs-v9

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: SFRApowerSUITECCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我已经浏览了文献 TIDM-1007、并尝试控制图腾柱 PFC、这是 TI 的一款开发套件。

我在操作运行时 GUI 方面稍有困难、因此、SFRA 和补偿工具与 CCS V8和 CCS v9搭配使用时、我在其中尝试了 v9、正如下面复制的链接所略显暗示的那样。 1) 1)有什么想法可以实现这一目标?

2) 2)是否也可以使用任何非 powerSUITE 版本?  

3) 3)此外、您能否分享 TIDM-1007中提到的控制环路的一些文献?   

我将感谢您为推动发展所提供的所有帮助或想法。

谢谢、  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:GUI_Composer 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否已经在这里观看过培训视频

    https://training.ti.com/digitally-controlled-high-efficiency-and-high-power-density-pfc-circuits-part-2-0

    2.我不明白你的具体问题,你能解释你在哪一点卡住了吗? TIDM-1007没有运行时 GUI、我们有 SFRA GUI 和补偿设计器 GUI。

    3.如果要导入非 powerSUITE 项目、只需导入位于的 NON_powerSUITE projectspec 文件  

    /solutions\TIDM_1007\f28004x\ccs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、并就您的评论2)

    我遵循 TIDM-1007第3.1.2.1段中提到的指令。 因此、我了解到 GUI Composer Runtime v1.0不能同时与 CCS V8或 V9配合使用。 我尝试调用 SFRA 和补偿设计 器(第3.1.2.1段的图16、第14页)、但 CCS 窗口显示以下消息、显然、如果没有 GUI Composer Runtime v1.0、这是不可能的。

    Resource Explorer 遇到问题。 请关闭并重新打开 Resource Explorer。  

    如果您仍然遇到问题、请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Resource_Explorer

    因此感觉 SFRA 和补偿设计 器不能与 CCS v9一同运行、留下使用 non_powerSUITE projectspec 的选项。 是这样吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是正确的理解、  

    转到"View"->"CCS App Center"->"Search for GUI composer runtime and install it (查看-> CCS 应用中心->搜索 GUI Composer 运行时)"。  

    安装完成后,您应该能够导入项目并通过双击项目资源管理器中的 CFG 文件来查看该文件。  

    我们遇到的问题是,如何安装 SDK,如果您通过 Resource Explorer 安装 SDK,则链接会起作用。 如果您没有通过 Resource Explorer 安装 SDK、并且使用了通过 zip 包安装的 SDK、则链接无法正常工作。我们有一个归档的错误、但我不知道何时修复。  

    另外、请告诉我您在哪一步卡住了? 是否已尝试使用 powerSUITE 导入项目? 那发生什么事了? 是否打开了 CFG 页面,是否双击 CFG 页面并查看解决方案适配器页面?  

    无法从 Resource Explorer 本身打开 GUI、请仔细阅读文档。 该文档清楚地说明了如何从解决方案适配器页面(即 cfg 页面)调用 GUI。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    阅读上述回复后、我删除了所有文件并安装了 CCS v8.3.1 (而不是 v9、希望 v8更稳定)。 我已经能够使用 Resource Explorer 安装 powerSUITE、但仍然无法成功安装 GUI 编写器运行时。 请参阅随附的错误消息以及随附的错误日志。  

    e2e.ti.com/.../CCSLog.zip

    此外、当我尝试安装代码生成编译器工具时、我会收到以下消息。 鉴于 CCS V8是新安装的、我不希望收到任何这些错误消息、但会继续期待很快解决。  

    无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz 上的存储库。
    无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz 上的存储库。
    sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径构建失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到所请求目标的有效认证路径

    我还尝试了工作路径中的以下链接

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32/

    请有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须让一些相关专家来鸣叫、  

    让他们在此主题上直接回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、希望我们能尽快解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="B R1]sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径构建失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到请求目标的有效认证路径

    遗憾的是、这是令人沮丧的已知问题(仍然)、没有明确的解决方案或解决方法:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/745390

    这可能会影响您大多数更新 OUT (TI)服务器上托管组件的尝试。

    我有一种变通办法、可以在不使用应用程序中心或更新管理器的情况下安装 GCv1运行时。 请与我开始私人对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了隐藏和可见文件夹中与 TI 安装相关的所有内容、并再次(到目前为止的第四次)重新安装了该软件。 完成这些繁重的重新安装任务后、CCS 最终会按设计工作。  

    感谢 Ki、尤其是 Manish 的持续支持。  

    -br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    我很高兴听到它正在工作。 那么、您是否能够从应用中心获取 GCv1运行时间? 并更新编译器? 如果是这样、我们之前从未解决过该错误消息、因此听到这种消息非常有趣。 很高兴知道、对您的 PC 进行的全面清理在您的案例中为您提供了帮助。 非常感谢这次更新

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我将另一件事更改为"手动"、其中"网络连接"是"常规"首选项的选项卡之一。  

    我勾选了手动提供程序的所有选项卡、"HTTP DYNAMIC (HTTP 动态)"除外。 我没有改变任何其他东西。 我希望这也会对其他人有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好知识。 谢谢!