This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826671/ccs-tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
这些错误的原因是什么???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeed、

    我认为 您的包含路径不会指向它应该到达的位置。 您能否右键单击您的项目并选择属性。 请按照以下步骤操作:

    “项目属性”->“生成”->“编译器”->“包含选项”

    通过单击带有绿色加号的文件的图标并导航到以下目录、将以下路径添加到您的 include 目录、

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\driverlib\f2837xd\driverlib

    完成后、单击"应用并关闭"。

    此致、

    Marlyn