This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:CCS 5.5

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867490/ccs-tmdshvmtrpfckit-ccs-5-5

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用此 controlSUITE 来控制我的 PMSM。我将 hvpm 传感器代码调到4级。电机仍然可以运行、但无法启动。 然后、我发现"hvpm 有传感器设置"中的设置为 base_FREQ =100。 但是、我的电机是200Hz、我应该更改它吗? 我使用100Hz 进行实验、几乎持续几个月。 是不是使电机无法步进运行的原因? 如果您喜欢、请告诉我。 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VJ:

    由于美国假期、请在1月6日前回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将基频更改为250并进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们问题是否得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们没有听到您的反馈、我们将关闭该线程。 如果您有任何后续操作、请在30天内回复以重新打开该主题。