请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我使用此 controlSUITE 来控制我的 PMSM。我将 hvpm 传感器代码调到4级。电机仍然可以运行、但无法启动。 然后、我发现"hvpm 有传感器设置"中的设置为 base_FREQ =100。 但是、我的电机是200Hz、我应该更改它吗? 我使用100Hz 进行实验、几乎持续几个月。 是不是使电机无法步进运行的原因? 如果您喜欢、请告诉我。 谢谢!