This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:对两组 ADC#39进行编程

Guru**** 2585645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869030/tms320f28069-programming-two-set-of-adc-s

器件型号:TMS320F28069

大家好、新年快乐  

我正在进行一个项目、其中我必须读取三相桥式整流器和直流/直流转换器的电流。

由于整流器部分较慢,即50Hz 和 DC-DC 为50kHz。

因此我决定每5毫秒配置一次 ADC 的 SOC 用于整流器部分,并使用100 kHz PWM 配置另一组 ADC 的 SOC。

有可能吗?

谢谢你  

您的忠实客户  

Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、  

    是的、可以将每个 ADC 转换配置为由不同的源触发。 我建议您完成一些基本 C2000 MCU 培训、以便熟悉该器件。  

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会告诉您状态。

    谢谢你  

    您的忠实客户  

    Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、  

    我将关闭此主题、如果您有后续问题、请启动新主题。

    -Manish