请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 大家好、新年快乐
我正在进行一个项目、其中我必须读取三相桥式整流器和直流/直流转换器的电流。
由于整流器部分较慢,即50Hz 和 DC-DC 为50kHz。
因此我决定每5毫秒配置一次 ADC 的 SOC 用于整流器部分,并使用100 kHz PWM 配置另一组 ADC 的 SOC。
有可能吗?
谢谢你
您的忠实客户
Mihir Dave