This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:输出电压错误

Guru**** 2533860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867433/ccs-launchxl-f28069m-output-voltage-error

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:LM5109B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在关注此链接

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid3917207363001?bckey=AQ~~,AAADeK19QZE~,BDUED4gHjR8HLl1b_DFhPB4WG3B025_s&bctid=4107345616001

运行编程并打开9V 后  

输出电压将上升至2V、请查看屏幕截图

但对我来说、它将斜升至6V (检查下一幅图像)

为什么?

我必须做什么更改?

我不会更改任何默认值、只需单击我提供的视频链接即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Pavan Kumar Kanikicherla"]

    但对我来说、它将斜升至6V (检查下一幅图像)

    为什么?

    我必须做什么更改?

    我不会更改任何默认值、只需单击我提供的视频链接即可

    [/报价]

    根据您的可变值、程序检测到过流故障并跳闸。  在此状态下、高侧 FET 应关闭、Vout 应测量接近0V。  由于它的测量值大于6V、因此故障很可能位于高侧 FET 路径中的某个位置。

    我建议在该状态下使用万用表或示波器探测信号路径、以检测错误:

    • H3-1应为逻辑低电平
    • PWM-HI 测试点应与 H3-1相同
    • H-Drv 测试点应< 0.7V
    • VOUT 测试点应< 0.1V
    • H2-7应< 0.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、被叫方、

    很抱歉耽误你的回答  

    正如您说过的、我采用了一些波形。 请查看它们

    h_drv

    L_drv

    H2_7

    当我第一次在未启用9V 的情况下获取 H3_1波形时、显示如下

    然后打开转换器

    H3_1为低电平

    请告诉我应该怎么做  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请收集施加9V 电压和跳闸过流故障时的波形。 我在提出建议时打算这样做:

    [引用 user="tlee"]我建议在该状态下使用万用表或示波器探测信号路径以检测错误[/quot]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议使用更高分辨率的时间刻度、以便您可以看到预期的200kHz 开关活动。  5ms/div 刻度太粗糙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在施加9V 电压时获取上面的波形、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    H-Drv 信号看起来不正确。 您能否确认 PWM-HI 测试点是否与 H3-1上的活动相对应?  如果不是、请检查 R14电阻器。

    如果 PWM-HI 活动与 H-Drv 不匹配、那么您可能会遇到 U1 (LM5109B)问题。 如果是这种情况、我建议在保修期内申请更换电路板。 否则、您可以尝试自行更换组件。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    您是否能够解决此问题?

    Tommy