This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:MATLAB 中的 SCI B 和 SCI C 使用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865393/launchxl-f28379d-sci-b-and-sci-c-use-in-matlab

器件型号:

大家好、

我的目标是能够通过在 MATLAB 上进行编程来发送和接收来自 SCI B 或 SCI C 的数据。

我想使用 SCI B 或 SCI C、通过简单的跳线电缆从 GPIO 18-19和 GPIO 56-139进行连接。 但我无法从这些端口获取任何通信信号。 只有 SCI A 工作、但它连接到 USB。 我想使用 SCI B 和 SCI C

据我所知,我需要更改 MUX,以便能够使用 SCI B 或 SCI D。我不知道如何操作?

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yusuf CARATAS"]

    器件型号: LAUNCHXL-F28379D

    大家好、

    我的目标是能够通过在 MATLAB 上进行编程来发送和接收来自 SCI B 或 SCI C 的数据。

    我想使用 SCI B 或 SCI C、通过简单的跳线电缆从 GPIO 18-19和 GPIO 56-139进行连接。 但我无法从这些端口获取任何通信信号。 只有 SCI A 工作、但它连接到 USB。 我想使用 SCI B 和 SCI C

    据我所知,我需要更改 MUX,以便能够使用 SCI B 或 SCI D。我不知道如何操作?

    我们将感谢您的任何帮助。

    谢谢。

    [/报价]

    随附相关的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我们是否需要一个用于 launchXL 上串行电压电平的收发器?

    还是可以直接从板接头引脚获取 Rx 和 Tx 的工作状态? TI 员工对此回答得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以在 TI 端回复此主题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    SCI B 和 C 的用途是什么? 它连接到什么设备并与之通信?

    在 LAUNCHXL-F28379D 上、SCI A 从 C2000 MCU 进入 FTDI 芯片、FTDI 芯片是一个 USB 转 UART IC。

    根据您对 SCI 所做的操作、我相信您不需要任何额外的收发器即可用于基本用途。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将尝试通过串行通信向 BQ76PL455EVM 电路板发送命令。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未收到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否联系 TI 内部人员来回答此问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    您是否阅读了此 EVM 的指南? 它包含 FTDI USB 转 UART IC。 您是否通过该 IC 从 C2000到 BQ76PL455ATPFCRQ1进行通信?

    https://www.ti.com/lit/sluuba7  

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已阅读数据表。 连接到计算机时需要 FTDI USB 转 UART。 我可以在不对 SCI_A 进行任何更改的情况下执行该操作 除了这个连接、我需要使用与 BQ76PL455EVM 的串行通信(SCI_B 或者 SCI_C 或者 SCI_D)。 但不能使用 SCI_A 以外的任何 SCI 模块及其相关引脚

    在我的系统中、有三个主要组件。

    BQ76PL455EVM

    TMS320F28379D Launchpad

    3.笔记本电脑(MATLAB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此相关主题包含有关此问题的一些其他信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/867952/3211330#3211330

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    SCI-B 和 SCI-C 引脚上是否没有信号出来、或者问题是否被 BQ 器件识别为有效串行信号?   

    您可以尝试直接切换 GPIO (无 SCI)以验证您是否已连接到正确的引脚。  然后、在这些引脚上启用 SCI、并对输出进行示波、以查看它是否与预期波特率的预期串行通信数据包类似。  最后、尝试将其连接到 BQ 部件、以查看您是否可以进行通信。