This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMU + FPU 示例

Guru**** 2535980 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867688/tms320f280049-tmu-fpu-examples

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的专家:

我知道 F280049支持 FPU 和 TMU、您能分享一个有关如何使用 TMU + FPU 的示例吗? 我想将此功能用于 actan、除法和正弦/余弦计算。  

提前旋转圣诞节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、您可以在2020年1月的第一周收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您可以查看 C2000Ware 中的以下示例(C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\math\FPUfastRTS\c28\examples)。 这些示例说明了如何将 Fast RTS 库用于 FPU 操作、例如三角运算、指数、日志等 它们的运行速度比传统 RTS 库快、但比使用 TMU 的速度慢。

    为了使用 TMU、必须修改这些示例的项目属性、以便启用 TMU (在 C2000编译器->处理器选项下)、并将-fp_mode 更改为宽松(在 C2000编译器->优化下)。 因此、您可以比较 FPUFastRTS 库和 TMU 之间的性能。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sira、

    感谢您提供此信息。