This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我知道 F280049支持 FPU 和 TMU、您能分享一个有关如何使用 TMU + FPU 的示例吗? 我想将此功能用于 actan、除法和正弦/余弦计算。
提前旋转圣诞节。
插孔、
您可以查看 C2000Ware 中的以下示例(C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\math\FPUfastRTS\c28\examples)。 这些示例说明了如何将 Fast RTS 库用于 FPU 操作、例如三角运算、指数、日志等 它们的运行速度比传统 RTS 库快、但比使用 TMU 的速度慢。
为了使用 TMU、必须修改这些示例的项目属性、以便启用 TMU (在 C2000编译器->处理器选项下)、并将-fp_mode 更改为宽松(在 C2000编译器->优化下)。 因此、您可以比较 FPUFastRTS 库和 TMU 之间的性能。
谢谢、
Sira
Sira、
感谢您提供此信息。