This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用 HEX2000生成标准 Intel HEX

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867884/tms320f280049-generating-standard-intel-hex-with-hex2000

器件型号:TMS320F280049

大家好、

我正在尝试使用 HEX2000生成标准的 Intel hex 文件。

但是、正如您在此处的文件中看到的、它看起来不是标准的 Intel hex、因为第一行没有指示我的代码起始地址。

由于我要对闪存进行编程、代码应从闪存开始:

下面是我使用的命令:

"${CG_TOOL_ROOT}\bin\hex2000""${PROJECT_LOC}/OBC_28004x_Pjt.hf"和

"${CG_TOOL_ROOT}\bin\BinGen28004x""f280049""${PROJECT_LOC}\Debug\OBC_28004x_Pjt.hex" "${PROJECT_LOC}\Debug\OBC_28004x_Pjt.bin"

生成此文件的正确方法是什么?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉实用程序 BinGen28004x。  它来自哪里?  它期望的文件格式是什么?

    关于输入文件 hex2000,名为 OBC_28004x_Pjt.hcf... 假设这是一个文本命令文件、其中生成输出文件 OBC_28004x_Pjt.hex。  请显示此文件的内容。

    谢谢、此致、

    乔治