This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:经过 DID 浪涌测试后、TMS320F28034系统频率从60MHz 更改为30MHz

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862738/tms320f28034-tms320f28034-system-frequency-change-from-60mhz-to-30mhz-after-did-surge-test

器件型号:TMS320F28034

大家好、

 

我的客户在其 F28034板上进行了浪涌测试、他们发现了一个问题、即通过如下方式监控 XCLKOUT 引脚、系统频率将从60MHz 变为30Mhz。 实际上、如果我们看看浪涌测试时发生的情况、 将会在3.3V 和1.8V 的电压下出现电压过冲、系统频率将从2MHz 缓慢变为30MHz、然后稳定在30MHz。 它们使用内部时钟、而无需外部时钟电路。

问题是、进行浪涌测试时 MCU 会发生什么情况? 是内部时钟故障还是 PLL 故障?

在如此大的干扰中、为什么 MCU 未复位或转至 NMI 中断 、而是继续以30MHz 的频率运行代码、客户还会监控 UART 通信的输出、并发现波特率也成为设置值的一半。

我们对客户有什么建议吗? 我已经查看了原理图、 并确认每个 Vddio/Vdd 引脚都连接了2.2uf 电容器并靠近该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,系统时钟不会简单地从60 MHz 变为30 MHz,而是会首先变为2 MHz,然后逐渐增加到30 MHz,并在那里停止?  

    无论重复测试多少次、行为是否完全相同?  

    它看起来不像内部时钟,或者 PLL“出现故障”。 如果是这种情况、您将不会看到30MHz 输出。  

    [引用]为什么 MCU 未复位或转至 NMI 中断 、而是继续以30MHz 的频率运行代码[/quot]

    观察两个电源轨上的干扰幅度、可以发现干扰非常严重、违反了数据表中引用的建议运行条件。 在这种程度的干扰下、很难准确预测器件会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的支持。

    它不是直接从60MHz 切换至30MHz、但输出首先会产生较大的失真、并将频率增加至30MHz、每次测试都将稳定在30MHz。

    同意这种情况相当严重、违反了数据表中引用的建议运行条件、客户想要知道在如此严重的干扰下 MCU 内部发生了什么情况或什么电路发生故障、 您能不能帮助解释为什么这一过程最终稳定在30MHz? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试是否与 JTAG 连接器连接? 如果没有、是否有任何方法可以查看与计时相关的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    当电源超出建议的运行条件时、系统电源电压监控器应将 F28034复位、以确保正常运行。

    除了上述声明之外、如果客户希望调试30MHz 的推导方式、我建议:

    - XRSn 范围

    -在电源违反事件前后使用一个示波器来检查时钟源(这个 INTOSC 或者 X1输入?)

    -报告电源冲突事件前后的所有 SYSCLK 分频器寄存器、PLL 设置和 XCLKOUT 分频器

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程已脱机处理/关闭。