大家好、
我的客户在其 F28034板上进行了浪涌测试、他们发现了一个问题、即通过如下方式监控 XCLKOUT 引脚、系统频率将从60MHz 变为30Mhz。 实际上、如果我们看看浪涌测试时发生的情况、 将会在3.3V 和1.8V 的电压下出现电压过冲、系统频率将从2MHz 缓慢变为30MHz、然后稳定在30MHz。 它们使用内部时钟、而无需外部时钟电路。
问题是、进行浪涌测试时 MCU 会发生什么情况? 是内部时钟故障还是 PLL 故障?
在如此大的干扰中、为什么 MCU 未复位或转至 NMI 中断 、而是继续以30MHz 的频率运行代码、客户还会监控 UART 通信的输出、并发现波特率也成为设置值的一半。
我们对客户有什么建议吗? 我已经查看了原理图、 并确认每个 Vddio/Vdd 引脚都连接了2.2uf 电容器并靠近该引脚。