This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866850/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:powerSUITEcontrolSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

说明资源路径位置类型
devkits.HV_1PH_DCAC.KIT:没有名为'adcTriggerSource'.xdchelp /gridConnected InverterLCLFltr 行21 C/C++的元素问题。

编译 CCS V9.2的并网代码时显示此错误。 这是什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、

    您在 CCSV9.2中安装了哪个版本的 powerSUITE、并且项目正在使用? 您是否安装了 CCS App Center 中的 GUI Composer v1应用?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源套件的版本为2_05_01。 不可以、我没有来自 CCS App Center 的 GUI Composer v1应用。 我将再次安装 C2000 ware_Digital Power SDK-V2.0。 但文件提取需要很长的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、

    确保在 CCS 安装中安装了来自 App Center 的 GUI Composer v1应用程序。 需要查看 main.cfg 页面。

    如果您在安装 GUI Composer 时遇到任何问题、请参阅此论坛文章 :https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821729

    顺便说一下、您使用的是哪个版本的 CCS?

    此外、请确保在项目属性中正确设置以下字段。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 版本9.2。 以下建议未能解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、

    您是否使用 controlSUITE 或 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中的网格连接逆变器解决方案版本?

    我记得您之前曾尝试使用 controlSUITE 中的软件。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的项目引用了哪个版本的 XDCtools?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDC 100 V2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我正在使用控制套件中的网格连接代码。 我对该代码更满意。 我在过去2-3个月内使用此代码。 但突然、它停止了工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 如果您要使用 controlSUITE 中的代码、则必须使用当时使用的解决方案创建工具版本。 这意味着您的 powerSUITE 版本必须为1_07_00_00。 我怀疑这就是您观察此错误的原因。

    请注意、从 powerSUITE 的 v2开始、HV_1PH_DCAC 进行了重大改进、并在 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中获得支持。 因此、如果您尝试将 controlSUITE 版本的解决方案与大于2.0.0.0的 powerSUITE 版本配合使用、则不起作用。 此外、您必须使用较旧的编译器(可能是 v6.4)来编译工程、因为不保证较新版本的编译器能够与较旧的解决方案配合使用。

    这就是我在您之前的论坛帖子中建议使用最新版本的 HV_1PH_DCAC 的原因。 请告诉我、您的预订将从迁移到该解决方案的 DP SDK 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您可以在此处找到适用于您的项目的 XDCtools 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了您建议的所有可能的组合。 但无论我在前几节中解释的是什么、仍然存在同样的问题。 请向我提供此类错误的基本信息和根本原因。 其次、提供可以完全消除错误的确切信息。

    到目前为止、TI 社区提出的任何建议都是不值得的。 他们正在开发软件、因此他们应该了解这些基本问题的确切原因和解决方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、

    我建议您将项目升级到 DigitalPower SDK 中的最新版本。 您不应尝试跨软件包使用项目的旧版本(例如 controlSUITE 与 DP SDK)。 这意味着、您将使用 DP SDK 中的工程版本以及 DigitalPower SDK 随附的 powerSUITE。 DigitalPower SDK 中的示例经过验证可正常工作、并已通过测试。

    我强烈建议不要使用解决方案的旧版本、因为它不会被维护。 由于许多工具链版本已更新、并且可能与旧解决方案不兼容、因此存在太多未知因素。 但是、如果您选择这样做、则必须将其与 controlSUITE 中包含的 powerSUITE 版本以及随附的工具链一起使用。

    希望这会有所帮助。

    -Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有改进。 存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您能否在 CCS 中发送项目属性的屏幕截图? 图像应几乎与此图像相似或完全相同。 请注意、我引用了 DigitalPower SDK 中的并网逆变器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您能否在 CCS 中发送项目属性的屏幕截图? 图像应几乎与此图像相似或完全相同。 请注意、我引用了 DigitalPower SDK 中的并网逆变器版本。