主题中讨论的其他器件:SFRA
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
无法设置与 SFRA 的连接
有人能帮我吗?
我正在关注此链接...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
无法设置与 SFRA 的连接
有人能帮我吗?
我正在关注此链接...
Pavan、
您能否打开 Windows 设备管理器并检查我们是否看到2个 XDS 设备、一个调试端口和一个辅助端口 https://processors.wiki.ti.com/index.php/File:Xds100onWin10-sysdevices.png 我假设我们看不到辅助端口、但我想确保。
我们可以重新编程 FTDI 器件以尝试恢复两个端口、请在以下位置使用批处理文件(在压缩的附件中): https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/252873/889381#889381
让我知道这是不是固定的东西、我们可以从那里继续。
最棒的
Matthew
Matthew、您好!
我解决了我的问题。
我在 TI 支持聊天中创建了一个案例
我得到了解决这个问题的办法。。 我想与您分享
执行这些步骤
1) 1)从 FTDI 下载 MPROG 3.5
链接: www.ftdichip.com/.../MProg3.5.zip
2) 2)提取并运行 MPROG
3) 3)将 LaunchPad 连接到 PC
4) Device >> Scan 以查找您的 XDS100
5) Tools >> Read and Parse 以解码您的编程设置
a)描述应类似于使用 FT2232H 的 XDS100v2
b)"Side B Driver"("Side B 驱动程序")设置为"D2XX Direct"(D2XX 直接)、而不是"Virtual COM Port"(虚拟 COM 端口
6) File >> Save As (用于备份)
7) File >> Edit
8) 8)将"Side B Driver"更新为"RS232 UART + Virtual COM Port"
9)文件>>另存为(您选择的)
10)器件>>擦除
11)器件>>程序
12) 12)拔下 LaunchPad
13) 13)插入 LaunchPad
Manish、您好!
我解决了我的问题。
执行这些步骤
1) 1)从 FTDI 下载 MPROG 3.5
链接: www.ftdichip.com/.../MProg3.5.zip
2) 2)提取并运行 MPROG
3) 3)将 LaunchPad 连接到 PC
4) Device >> Scan 以查找您的 XDS100
5) Tools >> Read and Parse 以解码您的编程设置
a)描述应类似于使用 FT2232H 的 XDS100v2
b)"Side B Driver"("Side B 驱动程序")设置为"D2XX Direct"(D2XX 直接)、而不是"Virtual COM Port"(虚拟 COM 端口
6) File >> Save As (用于备份)
7) File >> Edit
8) 8)将"Side B Driver"更新为"RS232 UART + Virtual COM Port"
9)文件>>另存为(您选择的)
10)器件>>擦除
11)器件>>程序
12) 12)拔下 LaunchPad
13) 13)插入 LaunchPad
感谢你的帮助。