This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:SFRA 设置连接问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867020/ccs-launchxl-f28069m-sfra-setup-connection-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

无法设置与 SFRA 的连接  

有人能帮我吗?

我正在关注此链接...

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid3917207363001?bckey=AQ~~,AAADeK19QZE~,BDUED4gHjR8HLl1b_DFhPB4WG3B025_s&bctid=4107345616001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、没有显示可用的 COM 端口、这可能是由于 JTAG 未被正确编程。 我将与我的同事联系、看看他们是否有一组有关 COM 端口编程的现成指令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的回答  

    等待您的指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    您能否打开 Windows 设备管理器并检查我们是否看到2个 XDS 设备、一个调试端口和一个辅助端口  https://processors.wiki.ti.com/index.php/File:Xds100onWin10-sysdevices.png 我假设我们看不到辅助端口、但我想确保。

    我们可以重新编程 FTDI 器件以尝试恢复两个端口、请在以下位置使用批处理文件(在压缩的附件中): https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/252873/889381#889381 

    让我知道这是不是固定的东西、我们可以从那里继续。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我可以在设备管理器中看到两个端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我解决了我的问题。

    我在 TI 支持聊天中创建了一个案例

    我得到了解决这个问题的办法。。 我想与您分享

    执行这些步骤

    1) 1)从 FTDI 下载 MPROG 3.5
    链接: www.ftdichip.com/.../MProg3.5.zip
    2) 2)提取并运行 MPROG
    3) 3)将 LaunchPad 连接到 PC
    4) Device >> Scan 以查找您的 XDS100
    5) Tools >> Read and Parse 以解码您的编程设置
    a)描述应类似于使用 FT2232H 的 XDS100v2
    b)"Side B Driver"("Side B 驱动程序")设置为"D2XX Direct"(D2XX 直接)、而不是"Virtual COM Port"(虚拟 COM 端口
    6) File >> Save As (用于备份)
    7) File >> Edit
    8) 8)将"Side B Driver"更新为"RS232 UART + Virtual COM Port"
    9)文件>>另存为(您选择的)
    10)器件>>擦除
    11)器件>>程序
    12) 12)拔下 LaunchPad
    13) 13)插入 LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我解决了我的问题。

    执行这些步骤

    1) 1)从 FTDI 下载 MPROG 3.5
    链接: www.ftdichip.com/.../MProg3.5.zip
    2) 2)提取并运行 MPROG
    3) 3)将 LaunchPad 连接到 PC
    4) Device >> Scan 以查找您的 XDS100
    5) Tools >> Read and Parse 以解码您的编程设置
    a)描述应类似于使用 FT2232H 的 XDS100v2
    b)"Side B Driver"("Side B 驱动程序")设置为"D2XX Direct"(D2XX 直接)、而不是"Virtual COM Port"(虚拟 COM 端口
    6) File >> Save As (用于备份)
    7) File >> Edit
    8) 8)将"Side B Driver"更新为"RS232 UART + Virtual COM Port"
    9)文件>>另存为(您选择的)
    10)器件>>擦除
    11)器件>>程序
    12) 12)拔下 LaunchPad
    13) 13)插入 LaunchPad

    感谢你的帮助。