This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388中的 VSSOSC、ERRORSTS 和 VDD 引脚问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865016/tms320f28388d-vssosc-errorsts-and-vdd-pin-issue-in-f28388

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的所有人:

我设计的是 F28388的硬件、我发现 controlCARD 和数据表之间存在一些不匹配:

ERRORSTS 引脚。 数据表显示 、该信号需要外部下拉、但 controlCARD SCH 显示该引脚未连接。 我在 F2837x 数据表中看到 ERRORSTS 具有内部下拉电阻器、因此无需此类外部下拉电阻器、F2838x 是否有任何变化?  

VSSOSC 管脚。 数据表指出、使用 外部晶体时 、请勿将该引脚连接到电路板接地 、而是将其连接到外部晶体振荡器电路的接地基准。 我认为 F2837x 参考设计符合此要求、但在 F28388 controlCARD 中、VSSOSC 直接连接到 GND。 我们是否需要将 VSSOSC 和晶振接地连接到电路板 GND?

3. VDD 引脚。 数据表中说、在 VDD 和 VSS 之间应放置一个56Ω Ω 电阻器(容差为10%)、该电阻器提供一个负载来消耗 VDD3VFL 到 VDD 电流源、并避免 VDD 电压在低 功耗器件条件下上升。 但在 controlCARD 中、我们看不到该 电阻器。 我们是否需要该电阻器?


谢谢。



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看此查询、并将在1-2天内回复您。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述] 1. ERRORSTS 引脚。 数据表显示 、该信号需要外部下拉、但 controlCARD SCH 显示该引脚未连接。 我在 F2837x 数据表中看到 ERRORSTS 具有内部下拉电阻器、因此无需此类外部下拉电阻器、F2838x 是否有任何变化?  [/报价]

    它与 F2837x 器件相同。 请参阅"表4-6。 引脚"、其中提到它具有内部下拉电阻器。 如果此信号未在应用中使用、则可以将其保持未连接状态(请参阅"表4-12。 未使用引脚的连接")、但如果在应用中使用该引脚、则用户应使用外部下拉电阻器、以使该引脚默认拉低(处于活动状态)。 我们计划在下一个修订版中将其修复在 controlCARD 上。

    [引述] 2. VSSOSC 管脚。 数据表指出、使用 外部晶体时 、请勿将该引脚连接到电路板接地 、而是将其连接到外部晶体振荡器电路的接地基准。 我认为 F2837x 参考设计符合此要求、但在 F28388 controlCARD 中、VSSOSC 直接连接到 GND。 我们是否需要将 VSSOSC 和晶振接地连接到电路板 GND? [/报价]

    是的、我们建议将 VSSOSC 连接到外部 晶体振荡器电路的接地基准、否则它也可以工作、但可能会产生一些抖动。 同样、我们将回顾 controlCARD、如果需要、请在下一修订版中进行修复

    [引述] 3. VDD 引脚。 数据表中说、在 VDD 和 VSS 之间应放置一个56Ω Ω 电阻器(容差为10%)、该电阻器提供一个负载来消耗 VDD3VFL 到 VDD 电流源、并避免 VDD 电压在低 功耗器件条件下上升。 但在 controlCARD 中、我们看不到该 电阻器。 我们是否需要该电阻器? [/报价]

    是的、需要该电阻器。 同样、我们将回顾 controlCARD 并在下一修订版中进行修复

    非常感谢您的反馈。 非常感谢。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    [引用 user="Vivek Singh"]

    VSSOSC 管脚。 数据表指出、使用 外部晶体时 、请勿将该引脚连接到电路板接地 、而是将其连接到外部晶体振荡器电路的接地基准。 我认为 F2837x 参考设计符合此要求、但在 F28388 controlCARD 中、VSSOSC 直接连接到 GND。 我们是否需要将 VSSOSC 和晶振接地连接到电路板 GND?

    是的、我们建议将 VSSOSC 连接到外部 晶体振荡器电路的接地基准、否则它也可以工作、但可能会产生一些抖动。 同样、我们将回顾 controlCARD、如果需要、请在下一修订版中进行修复

    [/报价]

    这不是错误。 此 controlCARD 上使用单引脚振荡器、而不是晶体。 因此、这些引脚应连接到电路板接地。 如果您使用晶体、这些晶体将用作开尔文接地。

    此致、
    Cody