请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在搜索各种论坛、但结果不好。
我在需要从常规 RC 控制器读取输入 PWM 的项目中使用 F28069。 由于代码中还有很多其他进程、如果可能、我希望使用一个或多个计时器来执行此操作。 有各种使用计时器输出 PWM 信号的示例。 而不是如何读取传入的 PWM 占空比。 如果有人能帮助我开始、我真的只需要一些入门信息就可以自己推进。
谢谢!