This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:读取 PWM 占空比的计时器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866076/ccs-tms320f28069m-timer-to-read-pwm-duty-cycle

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在搜索各种论坛、但结果不好。

我在需要从常规 RC 控制器读取输入 PWM 的项目中使用 F28069。 由于代码中还有很多其他进程、如果可能、我希望使用一个或多个计时器来执行此操作。 有各种使用计时器输出 PWM 信号的示例。 而不是如何读取传入的 PWM 占空比。 如果有人能帮助我开始、我真的只需要一些入门信息就可以自己推进。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获传入 PWM 时序的最佳方法是使用 CAP 模块或 HRCAP 模块。  F28069同时具有这两者。

    如果您在默认位置下载了 C2000Ware、可在以下位置找到一个示例、展示如何配置 CAP 模块来测量 PWM:

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\examples\c28\ECAP_CAPTURE_PWM

    HRCAP 还有其他示例。  有关捕获模块的更多详细信息、请参阅 TRM 的第6章(尤其是第6.6章):

    http://www.ti.com/lit/ug/spruh18h/spruh18h.pdf

    此致、

    Richard