This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:使用 F28069驱动电梯电机(交流或 PM)?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866052/ccs-tms320f28069m-using-f28069-for-driving-elevator-motor-ac-or-pm

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 F28027和 F28069、并基于 TI HVKIT 设计了我自己的 HVKIT。

到目前为止、我在 HVAC 系统中工作、现在我想使用电梯电机。

我有一些问题、如果有人能回答我、我会很高兴:

1- 由于升运器中需要启动扭矩和过流、是否可以使用 F28027和 F28069来驱动升运器电机?

2-有没有人 有过驾驶电梯的经验可以帮助我?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,设备能够控制升降机马达。

    2.这是特定于系统的软件、在 TI、我们提供通用软件、用户可以根据自己的要求对其进行定制。 我们不会针对任何给定的应用专门对我们的软件进行认证、而是作为基本概念的证明。