请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 F28027和 F28069、并基于 TI HVKIT 设计了我自己的 HVKIT。
到目前为止、我在 HVAC 系统中工作、现在我想使用电梯电机。
我有一些问题、如果有人能回答我、我会很高兴:
1- 由于升运器中需要启动扭矩和过流、是否可以使用 F28027和 F28069来驱动升运器电机?
2-有没有人 有过驾驶电梯的经验可以帮助我?
谢谢。