This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:Uniflash 编程有时失败、无法设置断点错误

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862389/tms320f28375d-uniflash-programming-sometimes-fails-with-unable-to-set-breakpoint-error

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好 C2000团队、

我有一位客户尝试在生产环境中对 TMS320F28375D 进行编程、他们遇到了一个间歇性问题、即编程将失败、或者需要比预期的时间长~13秒才能完成。

初始未能编程的器件通常会第二次通过、并非所有器件都会遇到此问题、但显然最好是让所有器件第一次通过编程。

Uniflash 5.1显示以下错误消息:

正在加载程序:C:\fwcore1Pos1.Out
正在准备...
codestart:0x80000时为4的0
错误:C28xx_CPU1:设置断点时出现问题、操作"保持暂停"
0xc0eb:(错误-1066 @ 0xC0EB)无法设置/清除请求的断点。 验证
断点地址位于有效存储器中。 (仿真包8.2.0.00004)

警告:C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
错误:C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作取消
LED。 (0xAA55AA55)
错误:C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
已完成

期待您的建议!

此致、

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、

    如何配置引导模式引脚?  尝试等待引导、看看这是否会使它变得稳健。

    此外、请确保电源能够满足编程期间的需求。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Vamsi、请保持关注、仍在等待客户的回复。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、

    我是否可以假设此问题现已解决?

    谢谢、此致、
    Vamsi