主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好 C2000团队、
我有一位客户尝试在生产环境中对 TMS320F28375D 进行编程、他们遇到了一个间歇性问题、即编程将失败、或者需要比预期的时间长~13秒才能完成。
初始未能编程的器件通常会第二次通过、并非所有器件都会遇到此问题、但显然最好是让所有器件第一次通过编程。
Uniflash 5.1显示以下错误消息:
正在加载程序:C:\fwcore1Pos1.Out 
正在准备... 
codestart:0x80000时为4的0 
错误:C28xx_CPU1:设置断点时出现问题、操作"保持暂停" 
0xc0eb:(错误-1066 @ 0xC0EB)无法设置/清除请求的断点。 验证 
断点地址位于有效存储器中。 (仿真包8.2.0.00004) 
警告:C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试 
错误:C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作取消 
LED。 (0xAA55AA55) 
错误:C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误 
已完成 
期待您的建议!
此致、
Munan