您好!
我尝试通过 Simulink 将 PWM 生成程序下载到 LAUNCHXL-F28379D 上、但我收到以下错误、
在部署到硬件板期间出现以下错误:
调试服务器脚本(DSS)错误:
***用户输入:
目标配置:C:\PROGRA~3\MATLAB \supPOR~1\R2018b\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28379~1.ccx
程序名称:D:\MATLAB \models\spwmin.out
板名称:*
CPU 名称:C28xx_CPU1
硬件名称:TI_Delfino_F2837xD
***正在启动调试会话...
严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)
严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
***无法为 Board/CPU =*/C28xx_CPU1创建有效的调试会话。
确保这仅与一个板和一个 CPU 匹配。
正在退出...
此外、LED D1和 D9均始终亮起。
为了确保我的操作正确、我尝试通过 Simulink 将一个 LED 示例下载到电路板上、并得到同样的以下错误
在部署到硬件板期间出现以下错误:
调试服务器脚本(DSS)错误:
***用户输入:
目标配置:C:\PROGRA~3\MATLAB \supPOR~1\R2018b\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28379~1.ccx
程序名称:D:\MATLAB \models\LED.out
板名称:*
CPU 名称:C28xx_CPU1
硬件名称:TI_Delfino_F2837xD
***正在启动调试会话...
严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)
严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
***无法为 Board/CPU =*/C28xx_CPU1创建有效的调试会话。
确保这仅与一个板和一个 CPU 匹配。
正在退出...
LED D1和 D9始终亮起。
我尝试点击重置按钮并更改 PC 上的 USB 端口、但错误仍然存在。
我尝试将开关 S1配置为1升、2升和3降、然后轻触 RESET。
仍然不起作用。
我们将感谢您的任何帮助。
提前感谢