This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:通信错误。 LED D1和 D9始终亮起。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862503/launchxl-f28379d-communication-error-led-d1-and-d9-always-on

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我尝试通过 Simulink 将 PWM 生成程序下载到 LAUNCHXL-F28379D 上、但我收到以下错误、

在部署到硬件板期间出现以下错误:

调试服务器脚本(DSS)错误:

***用户输入:

    目标配置:C:\PROGRA~3\MATLAB \supPOR~1\R2018b\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28379~1.ccx

    程序名称:D:\MATLAB \models\spwmin.out

    板名称:*

    CPU 名称:C28xx_CPU1

    硬件名称:TI_Delfino_F2837xD

***正在启动调试会话...

严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)

严重:发生仿真故障

严重:连接到目标时出错:发生仿真故障

***无法为 Board/CPU =*/C28xx_CPU1创建有效的调试会话。

    确保这仅与一个板和一个 CPU 匹配。

    正在退出...

此外、LED D1和 D9均始终亮起。

为了确保我的操作正确、我尝试通过 Simulink 将一个 LED 示例下载到电路板上、并得到同样的以下错误

在部署到硬件板期间出现以下错误:

调试服务器脚本(DSS)错误:

***用户输入:

    目标配置:C:\PROGRA~3\MATLAB \supPOR~1\R2018b\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28379~1.ccx

    程序名称:D:\MATLAB \models\LED.out

    板名称:*

    CPU 名称:C28xx_CPU1

    硬件名称:TI_Delfino_F2837xD

***正在启动调试会话...

严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)

严重:发生仿真故障

严重:连接到目标时出错:发生仿真故障

***无法为 Board/CPU =*/C28xx_CPU1创建有效的调试会话。

    确保这仅与一个板和一个 CPU 匹配。

    正在退出...

LED D1和 D9始终亮起。

我尝试点击重置按钮并更改 PC 上的 USB 端口、但错误仍然存在。

我尝试将开关 S1配置为1升、2升和3降、然后轻触 RESET。

仍然不起作用。

我们将感谢您的任何帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试从 CCS 进行连接、看看是否成功。

    电路板可能不好。 尝试使用不同的电路板。

    如果问题仍然存在、请联系 MathWorks 支持。

    此致、

    Venkatesh C