This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS/TMS320F280049:C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-215 @ 0x0)/访问 μ µC 时出现问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861956/tms320f280049c-ccs-tms320f280049-c28xx_cpu1-error-connecting-to-the-target-error--215-0x0-problem-to-access-the-c

器件型号:TMS320F280049C

你(们)好

过去几天、我一直在测试底座上安装的 F280049C controlCARD、在 CCS 中使用调试器没有问题。 当我尝试进入调试模式时、我现在遇到以下错误:  

我一直在关注实验课程中提供了指导型实验示例、而我成功构建的最后一个项目是将程序加载到闪存中。 从那时起、我就无法启动调试器。 你们能帮我弄清楚是什么? 我可能犯的一个错误是切换 controlCARD 上的开关 S1:A、这意味着在控制器通电并连接到 PC 时更改引导模式。 这是否会导致 JTAG 仿真器上的硬件故障? 还是这与在 UC 上运行的闪存程序阻止调试器有关? 很抱歉我没收到任何东西。 我对这很不熟悉。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    [引用]我在此次实验课程中学习了指导型实验示例、我成功构建的最后一个项目是将程序加载到闪存中。 从那时起、我就无法启动调试器。 [/报价]

    您是否能够成功运行加载的程序、或者在加载程序后、CCS 已断开连接、即使在为电路板加电后也无法重新连接?

    我们还提供 有关 JTAG 连接问题的应用手册。 请查看这是否有帮助。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    您是否能够解决问题?

    Vivek Singh