请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 当使用带有内部 REF 的 ADC 时、建议连接 VREFHI (80引脚封装/非多路复用引脚)。
在这种情况下、没有1k Ω 电阻器的情况下连接到 VSSA 是否与未使用的 ADC 类似?
此致 Bernd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当使用带有内部 REF 的 ADC 时、建议连接 VREFHI (80引脚封装/非多路复用引脚)。
在这种情况下、没有1k Ω 电阻器的情况下连接到 VSSA 是否与未使用的 ADC 类似?
此致 Bernd