This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:未使用的 VREFHI

Guru**** 2536720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862652/tms320f28035-unused-vrefhi

器件型号:TMS320F28035

当使用带有内部 REF 的 ADC 时、建议连接 VREFHI (80引脚封装/非多路复用引脚)。

在这种情况下、没有1k Ω 电阻器的情况下连接到 VSSA 是否与未使用的 ADC 类似?

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    此数据表建议允许直接连接到 VSSA:

    在不使用 VREFHI 和 VSSA 等未使用的引脚时、没有功能要求;建议帮助简化 PCB 设计决策。  因此、我个人更喜欢将 VREFHI 连接到 VDDA、以便有一个可用作冗余和诊断的替代 ADC 基准源。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的澄清和有用提示。 VREFHI 至 VDDA 的作用主要是合理的。

    此致、Bernd