主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 DP83822I、 TMDSCNCD28388D
您好!
我想使用基于 F28386DZWTQ 微控制器的电路板进行以太网通信(IP UDP)。
此以太网通信由 F28386DZWTQ 微控制器和 DP83TC812RRHATQ1组件(100BASE-T1)之间的 MII 总线完成
以太网 PHY)。
我找不到在电路板上编译和工作的 Code Composer Studio 11.1.0.00011示例代码。
是否有人可以为我提供通过微控制器 MII 总线发送和接收以太网帧的简单代码示例的链接?
注:
如果需要、下面列出了连接到微控制器的以太网信号:
Enet_MDC:GPIO42/D19
Enet_MDIO:GPIO43/C19
Enet_RX_CLK:GPIO49/R17
Enet_RX_DV:GPIO50/R18
Enet_RX_ER:GPIO51/R19
Enet_RX_D0:GPIO52/P16
Enet_RX_D1:GPIO53/P17
Enet_RX_D2:GPIO54/P18
Enet_RX_D3:GPIO55/P19
Enet_TX_CLK:GPIO44/K18
Enet_TX_EN:GPIO69/B18
Enet_TX_D3:GPIO72/B16
Enet_TX_D2:GPIO73/A16
Enet_TX_D1:GPIO74/C17
Enet_TX_D0:GPIO75/D16
ENET_WAKE:GPIO2/A7
ENET_INT:GPIO3/B7
ENET_INH:GPIO6/A6
ENET_RESET_N:GPIO7/B6
此致、
Christophe BERNGER