This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D (ZWTQ)的以太网 MII 示例

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, DP83822I, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171776/tms320f28386d-ethernet-mii-example-for-tms320f28386d-zwtq

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WAREDP83822ITMDSCNCD28388D

您好!

我想使用基于 F28386DZWTQ 微控制器的电路板进行以太网通信(IP UDP)。


此以太网通信由 F28386DZWTQ 微控制器和 DP83TC812RRHATQ1组件(100BASE-T1)之间的 MII 总线完成
以太网 PHY)。

我找不到在电路板上编译和工作的 Code Composer Studio 11.1.0.00011示例代码。

是否有人可以为我提供通过微控制器 MII 总线发送和接收以太网帧的简单代码示例的链接?

注:
如果需要、下面列出了连接到微控制器的以太网信号:

Enet_MDC:GPIO42/D19
Enet_MDIO:GPIO43/C19

Enet_RX_CLK:GPIO49/R17
Enet_RX_DV:GPIO50/R18
Enet_RX_ER:GPIO51/R19
Enet_RX_D0:GPIO52/P16
Enet_RX_D1:GPIO53/P17
Enet_RX_D2:GPIO54/P18
Enet_RX_D3:GPIO55/P19

Enet_TX_CLK:GPIO44/K18
Enet_TX_EN:GPIO69/B18
Enet_TX_D3:GPIO72/B16
Enet_TX_D2:GPIO73/A16
Enet_TX_D1:GPIO74/C17
Enet_TX_D0:GPIO75/D16

ENET_WAKE:GPIO2/A7
ENET_INT:GPIO3/B7
ENET_INH:GPIO6/A6
ENET_RESET_N:GPIO7/B6

此致、

Christophe BERNGER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    我们在 C2000WARE 中提供了许多以太网软件示例。 它们位于下面的安装目录位置。

    • C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet

    这些示例旨在与 TMDSCNCD28388D 硬件一起运行。 此电路板上的 PHY 是 dp83822i。 'Ethernet_C28x_config'项目需要首先在 C28内核上运行、从而初始化 GPIO 和器件时钟。  

    DP83TC812RRHATQ1没有示例。 您必须查看 GPIO 初始化是否正确  

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的回答。

    我将查看这些示例、如果对我来说还可以、请回来。

    此致、

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、

    确定,将关闭此主题。

    如果您有任何特定问题、您可以打开一个新主题。

    此致

    Siddharth